This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:ENABLE 引脚电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1500131/opa392-enable-pin-voltage

器件型号:OPA392

工具/软件:

尊敬的团队:

OPA392的 ENABLE 引脚是否可以在1.8V 下运行?  如果没有、我们是否有一个能够在1.8V 下启用的元件?

谢谢你。

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、

    工作的电压源是多少?

    使能引脚的输入逻辑电平由 V+和 V-决定:

    您可以使用1.8V 逻辑 、只要可以确保可以将正确的逻辑高电平/逻辑低电平置为有效即可。