This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:故障问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL082H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498696/tl082-failure-problem

器件型号:TL082

工具/软件:

您好的团队、

我的客户发现、  当系统正常运行时、一个芯片 TL082的电阻异常。 每1000台电脑出现一次问题。 该电阻如下面的 Excel 中所示。 客户想知道哪些原因可能导致此类故障。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、  

    Unknown 说:
    我的客户发现、  当系统正常运行时、一个芯片 TL082的电阻异常。 每1000个就会出现一次问题。

    运算放大器引脚中的输入直流电阻不是用于确定好放大器或坏放大器的标准筛选过程。 可以说两批运算放大器是不同的。 通过/未通过标准由客户根据接收到的运算放大器的历史记录任意定义。  

    这些问题是 TL082的晶圆制造厂最近发生了变化、这就是客户发现差异的原因。 这是此器件中的相关 PCN。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5488/PCN20230627002.1.pdf

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/4884/PCN20211123004.0.pdf

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PDN20240404000.3_Addendum.pdf

    新的 TL082由升级后的晶圆制造厂制造。 新旧的 TL082运算放大器的性能都是等效的、但某些性能可能略有不同。 建议查看新的晶圆制造厂、它可能需要对现有设计进行轻微的电路修改、对此我有所帮助(您需要向我发送原理图、我很乐意查看)。  

    一般来说、与旧的 Si 设计相比、新晶圆厂的运算放大器具有更好的性能和更好的一致性。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复!

    这是客户的原理图。 您能帮我们看看这个吗? 特别是 R509&R510的电阻器是否合适? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图不显示 TL082、而显示 TL082H。 TL082H 没有 PCN。

    U500A 的输出电压可能范围是多少? U501要求的输入电压范围是多少?

    当 U500A 输出端为±15V 满电压时、输出电流可能为35 mA、这会太大。 通过增加 R514、您将能够使用更小的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond、 TL082的输出范围为  ±5V 、U501的输入范围为 ±250mV。 有什么问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、  

    对于 TL082H 没有 PCN。

    记录显示 TL082H 位于 RFAB 中、PCN 与20230627002系列相关。 该器件没有 PCN 的原因是先在 RFAB 中设计 TL082H、然后将其用作基准、以将现有的 TL082C 和 TL082I 转换为 RFAB。 TL082H 采用 RFAB 流程制造。

    U500A 的输出电压可能范围是多少? U501时所需的输入电压范围是多少?

    该器件的输入共模范围如下面的标签所示。 输出摆幅可接近 Vcc、具体取决于负载和电流电平。 标称输出电流可能能够拉取/灌入高达+/Tamb 范围内的电流、具体取决于-17mA、请参阅下图。 在室温下、ISC 的额定值约为+/-26mA。  

     TL082的输出范围为  ±5V 、U501的输入范围为 ±250mV。

    如果我了解您的要求、这里是仿真。  

    e2e.ti.com/.../TL082H-E2E-04102025.TSC

    我将从 TL082H 的输入中移除 C502 100pF。 如果客户希望在其前面放置差分 LPF、他们可以尝试以下方式。  

    e2e.ti.com/.../TL082H-E2E-Option2-04102025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond