This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:有源陷波滤波器响应

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1500894/tlv9002-active-notch-filter-response

器件型号:TLV9002

工具/软件:

尊敬的
我在 TINA 中仿真了 IT 网站上提供的陷波@50滤波器、发现预期结果存在差异:  

根据信号分析仪、在50Hz 下会产生较大的衰减、但根据示波器、输出电压仅下降10%。



有人能告诉我这是否正确吗?有人能告诉我这是否正确吗? 示波器上的电压差是否应该更大(50 Hz 时)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro、欢迎来到 TI e2e 论坛。  

    这个滤波器设计具有非常窄的陷波、并且衰减很小。 61.9 Ω 非常低。 陷波的谷值频率可随元件容差而移动。

    稍微向上/向下移动频率、即可找到谷值频率。  

    尝试在这里制造一个更好的预成型带;

    webench.ti.com/.../