This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:AMC3330

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC3330, AMC3302, AMC23C12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1500171/amc3330-amc3330

器件型号:AMC3330
Thread 中讨论的其他器件: AMC3302、AMC3301、 AMC23C12

工具/软件:

您好、

根据标题为 使用增强型隔离放大器且基于分流器的200A 峰值电流测量参考设计(修订版 A)的文档。

当将该放大器与分流器结合使用时、我们需要在 AMC3330之前确定是否需要仪表放大器。

我们的目标是使用500µΩ Ω 分流器测量1A 至425A RMS 的电流范围(峰值为600A)。

但是、AMC3301 (+/-250mV)和 AMC3302 (+/-50mV)的输入能力有限、因此无法满足我们的要求。

是否可以将分流器直接连接到 AMC3330放大器?

电流范围:1A 至425A 交流(峰值600A)

压降:0.5mV 至300mV

放大器:AMC3330

增益为2时的输出电压:1mV 至600mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sapana、  

    500uOhm 分流器的425Arms 为90.3W、这对于许多应用来说是无法容忍的散热。 我希望大多数应用都使用阻值更小的分流器(可能为50uOhm)、这一分流器可以很好地与 AMC3302的50mV 输入电压范围配合使用。  

    出于我的好奇心、您能分享一些有关您的应用的其他详细信息吗?  

    至于您的问题、将分流器直接连接到 AMC3330放大器绝对合适。 大多数情况下、我们建议将 INN 和 HGND 连接到电阻元件的一侧、并将 INP 连接到电阻元件的另一侧。  

    虽然我们的 EVM 不适合在高电压下运行、但您可以使用信号发生器来验证该性能: https://www.ti.com/tool/AMC3330EVM

    如果需要快速过保护、请考虑我们的 AMC23C12、它由 AMC3330 HLDO_OUT (具有5V VDD)供电、如该 EVM 上所示、其中 AMC3302可以替换为 AMC3330: https://www.ti.com/tool/AMC-AMP-50A-EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Alexander Smith。

    425A 测量不能表示连续电流、因为连续电流限制为60A。 然而、其中一项标准要求我们在不出现饱和的情况下、在短时间内测量高达425A 的电流。

    分流器压降在425A 交流 RMS 时达到300mV 峰值、与 AMC3301不兼容。 因此、我们考虑使用 AMC3330作为替代方案。

    我先 介绍 AMC23C12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 如果您有任何问题、敬请告知。