This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:真值表

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1500931/ths6222-truth-table

器件型号:THS6222
主题:TMUX6222中讨论的其他器件

工具/软件:

团队、

真值表令人困惑。  

在此处的图中、它看起来是一个无状态(常开)。 这意味着当 SEL1/2被设置为"1"时、该 SW 会被操作并开启。 对吧?

但在真值表中、情况正好相反、对吧?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX6222对"低电平有效"的描述意味着当 SEL 输入为0时、开关闭合(通道导通)。

    方框图显示了 SEL 为1时的状态。 说明、真值表和方框图彼此一致。