This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC8101:LMC8101的拆卸函数

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499060/lmc8101-hutdown-function-of-lmc8101

器件型号:LMC8101

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMC8101、并有一个问题。

我很感激您能提供建议。

——

 LMC8101数据表 P15关断功能相关的视频


当 LMC8101MMNOPB 关断时、运算放大器输出变为高阻抗这一点是否正确?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;数据表中显示了这一点

    输出将为"三态"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我明白。

    三态表示高阻抗。

    我与客户分享了此信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi