This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:LMP8640

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501747/lmp8640-lmp8640

器件型号:LMP8640

工具/软件:

我需要 电流感应放大器。

>输入差分电压+15V(high)和-14.996V(low)。  

>我需要测量 上述差分电压的增益。 在 DMM 中测量得到4mV。

>这个4mV I Ma 不能读取在 PCI AI 车一些噪音电压也增加。

>我需要增加差分电压。

请建议使用任何模块和设备。   

  

Shivaraj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何生成差分电压(+15V 和-14.996V)? 要测量的电流是多少? 一旦我们有了一些基本要求、我们将能够帮助放大几个候选人。

    您可能需要观看 此视频。 它会回答您的一些问题。

    此致

    广