This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1811:CMRR 规范

Guru**** 2588225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501750/tlv1811-cmrr-spec

器件型号:TLV1811

工具/软件:

尊敬的专家:

我是否知道 TLV1811的 CMRR 规格、数据表中没有定义。 谢谢。  

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMRR 是一个模拟值、不适用于具有数字输出的比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我们通常不为比较器输入 CMRR 数、因为输入往往具有较大的差分电压、这会扩大失调电压微小变化的任何影响。

    此外、还很难测量到提供任何合理 CMRR 值时失调电压的微小差异。

    我们没有针对商用/Q1器件发布 CMRR 规格、但 TLV1812-TLV1872(EP 双通道 EP 版本)的典型 CMRR 为90dB。