This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:OPA2333SHKJ 使用问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501700/opa2333-opa2333shkj-usage-problem

器件型号:OPA2333

工具/软件:

你(们)好

我们的测试发现、此产品在160℃ 下的性能开始显著衰减、但数据表要求的温度为210℃、请帮助确认原因、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、英交、

    测试设置很重要。 测试设置原理图是什么?

    我想象这是一个 VOH 测试。 此处的负载是10k 端接电压为2.5V。  

    了解 VOH 如何随着高温而下降