This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2626:OPA2626的输入

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501282/opa2626-input-of-opa2626

器件型号:OPA2626

工具/软件:

你好

我执行仿真以在输入电压超出范围时检查 OPA2626的输出。 但结果不是我所期望的。

在这里、我使用3.3V 来为 OPA2626供电、因此 VCM 应小于3.3-1.15 = 2.15V。 传输比为 我执行 V3从1.5V 至2.6V 的直流扫描。

曲线开始以1.6V 为基准、我预计它会在(3.3-1.5)/13.4+1.5 = 1.63V 时变化。 请告诉我原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于非轨到轨输入、这意味着当输入电压超过 VCM 范围时、输出与 VCM 范围的输入电压类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在 TINA 中复制了原理图、发现曲线匝数为1.63V。 我 在直流扫描中给定了26mV 的阶跃、似乎您的仿真考虑了0.05V 阶跃并稍后连接了数据点。 我建议您在仿真中减小步长或增加数据点、以获得准确的结果。

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解释。 你是对的。 对于没有轨到轨输入的运算放大器 OPA2626、电源电压为3.3V。 VCM 为3.3-1.15=2.15V。

    如果输入 VCM 高于2.15V。 输出是否保持 VCM = 2.15V 的状态?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不建议在 电气表中指定操作之外施加任何电压。 放大器的输出不确定、具体取决于输入的内部架构。

    谢谢
    Vikas J