This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7324:TLV1872

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7324, TLV1872, THS4041, TLV3601, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501879/lmh7324-tlv1872

器件型号:LMH7324

工具/软件:

您好:

TLV1872 (65ns、40V、双通道)与 ISL55142IVZ 相比过于缓慢。

是否可以使用最大传播延迟为15ns、上升时间/下降时间< 2ns 且随后是17V 供电放大器的快速比较器来替换此功能? 图腾柱输出。

单极电源。

例如:THS4041 AOP 是否可以作为电源电压为17V 的单极器件供电?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH7324具有差分输出。 THS4041的压摆率为0.4 V/ns。

    所需的输入电压范围和传播延迟是多少?

    我会将 TLV3601等具有推挽输出的快速比较器与 UCC27517等快速数字缓冲器相结合、总传播延迟约为15.5ns。