This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2402-Q1:双电源和放大器;EPAD 连接

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2402-Q1, ALM2402F-Q1, ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502003/alm2402-q1-dual-supply-epad-connection

器件型号:ALM2402-Q1

工具/软件:

ALM2402Q1运算放大器放置在具有双电源配置的电路中。  有两个引脚标记为接地、而不是像连接到负电源轨的常用放大器那样的 V-。  请注意、EPAD "建议将外露焊盘接地、以获得出色的热性能。 不得连接到接地以外的任何其他引脚。 但是、它可以保持悬空。"。  所需的 EPAD 连接是什么、 即1。 与接地引脚相同、连接到负电源2。 与接地引脚分开连接至接地端;3. 连接到覆铜以进行散热、但保持无电气连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    好问题、

    此器件对此引脚使用稍旧的术语、您认为在双电源配置中"GND"可以是 V-是正确的。  

    由于这些器件通常采用单电源连接、因此也会影响数据表中使用的措辞。  

    在您的用例中、我们可以将散热焊盘连接至 V-或悬空。 如果您使引脚电气悬空、我仍然会使用覆铜来在大电流运行期间帮助散热。  

    如果使用双电源、请记住 OTF/SHDN 引脚现在将参考 V-电源。 由于 V-为负、因此、如果使用 MCU 等器件与该引脚连接、则可能需要进行电平转换。  

    在某些情况下、ALM2402-Q1是更好的选择、但我也想告诉您、我们还有新的产品系列、即 ALM2403-Q1 (更宽的电源电压范围、更多的 BW、更多的 SR、低 IIB)和 ALM2402F-Q1 (与 ALM2402类似、但具有更高的压摆率和 BW)。  

    这些器件都有些引脚对引脚兼容、但略有不同。  

    如果我可以在设计过程中提供任何帮助、请联系我们。  

    谢谢、

    Jacob