This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA859-Q1:VOL 绝对最小值

Guru**** 2587795 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA859-Q1, OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501927/opa859-q1-vol-absolute-minimum

器件型号:OPA859-Q1

工具/软件:

我在查看这个放大器的数据表时看到、VOL 典型值为1.1V 和最大值为1.15V、没有最小值、想知道该器件是否可以达到0V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyrell:

    OPA859不是轨到轨输出器件、这意味着对于线性运行、输出需要在电源轨的两侧留出一些裕度才能正常运行。

    因此、在数据表中、 VOL 以1.1V 典型值和1.15V 最大值列出意味着如果 Vee 为0V、则在下侧输出高于1.15V (通常其线性高于1.1V)时可以保证线性运行。

    同样、对于更高的侧摆幅限值、您需要检查 VOH 规格。 对于5V 电源、VOH 的典型值和保证分别为3.95V 和4.1V。

    如果您希望输出相对于接地变为0V、则需要使用双电源(例如 Vcc 时为+2.5V、Vee 时为-2.5V)为器件供电

    此致

    Anant