This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:申请 AMC1300温度测量通道中偏置电流补偿方面的指导

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501142/amc1300-request-for-guidance-on-bias-current-compensation-in-amc1300-temperature-measurement-channel

器件型号:AMC1300

工具/软件:

尊敬的团队:

在温度测量模拟通道中、我遇到了与 AMC1300相关的问题。 在我们的设计中、PT100传感器用作模拟前端中的可变电阻器(R2) 正如预期的那样、PT100的电阻会随温度而变化。

根据160 °C 处的 PT100电阻 (近似为 R3 = 159.11 Ω  )。 但是、在-40 °C 等较低温度下 、PT100电阻约为该温度 83.96 Ω  、AMC1300输出中的偏置电流没有给出预期结果、导致-40°C 处的测量误差。

我想了解是否有计算方法或方法来补偿这种变化。 具体来说:

  • 是否推荐使用一种方法来减轻 PT100的电阻变化对偏置电流的影响?

  • 您能否建议使用电阻器补偿或消除技术来在整个温度范围内保持一致的 AMC1300输入条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    对于此应用、我建议考虑 AMC1311B 或 AMC3311 (具有内部直流/直流转换器)而不是 AMC1300。  

    由于 PT100检测电阻会随温度变化、因此 R3'方法无效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你