This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA863:非稳定仿真结果-电流流入 IC 输入端

Guru**** 2588695 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501416/opa863-unstabel-simulation-results---current-flows-into-to-input-of-ic

器件型号:OPA863

工具/软件:

我一直在尝试使用 OPA863-OPA863来模拟一个简单的电压跟随器 IC。

我得到了一个奇怪的行为,我无法向自己解释。

有大量电流流入放大器的同相输入端。

此外、输出形状看起来也不正确。

e2e.ti.com/.../7026.follower_5F00_only.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    当器件开始转换时、模型似乎无法相应地钳制内部节点。 如果降低输入信号的边沿速率、输入电流和输出的行为似乎都合适。 由于模型架构、内部钳位控制该行为、通常使用快速信号会导致一些干扰、因为它的钳位速度不够快。  我不相信在实际硅中会看到这种情况、因为它只会达到其压摆率限值。  

    此致、

    Ignacio