This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2333:白皮书帮助:利用 NTC 电路检测温度

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492694/tlv2333-help-with-the-paper-temperature-sensing-with-ntc-circuit

器件型号:TLV2333

工具/软件:

我当时查看了以下应用手册、想找到计算 Vout 的过程。 我使用以下设计进行计算:

我使用的过程如下:

我知道我忘记使用等式 Vx = V1、但无论如何、第一项的分数为 R4/R1+R4+R3、与应用手册公式中出现的((R1//R3)+R4)/(R1//R3)完全不同(我知道指标不同、请记住、我遵循了第一张图中显示的设计)。 有人能解释我做了什么错误,或者如果他们使用了一些奇怪的身份,我还不知道吗? 「我希望你能帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何删除这个,但我只是意识到了一系列非常愚蠢的错误,哈哈。 我想我的大脑在凌晨12点22分不能正常工作。 谢谢您、我将更正这些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我们知道。