This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:LMH32401跨阻放大器、可实现高 BW

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, OPA856, LMH34400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501127/lmh32401-lmh32401-transimpedance-amplifier-for-high-bw

器件型号:LMH32401

工具/软件:

我希望将 LMH32401用作模拟带宽至少为250MHz 的跨阻放大器。 我更倾向于在50欧姆负载下使用单端输出。 什么是我应该使用在 out+和 out-为了获得50欧姆的单输出最合适的 ciruitry。 50欧姆时的最大输出电压水平是多少? 我将使用20mil 厚的 FR4材料实现整个电路。 我应该特别注意底层的接地层吗? (例如、在某些元件下方留出接地空隙、以减少寄生电容。 另外、我还能提供 TINA 电路模型来测试建议电路的行为、这会很有帮助。

谢谢、

约戈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yorgos:  

    感谢您关注我们的集成 TIA。  

    对于 LMH32401输出的差分至单端转换、请考虑使用低噪声单位增益稳定 OPA856的差分放大器。  

    在 VOCM 设置为1/2 Vs 时、LMH32401支持约4Vpp 的总差分输出摆幅。  

    OPA856可支持大约2.5Vpp 的单端摆幅、并可线性驱动高达80 mA 的输出电流。 这足以驱动50欧姆的负载。  

    我们还有 LMH34400、这是一款集成 TIA、具有40k Ω 跨阻增益的单端输出、可以实现240MHz 带宽并驱动100 Ω 负载。  

    有关布局指南、请参阅 LMH32401和 OPA856数据表的布局指南部分。 如果布线长度较长、请使用匹配的传输线路来减少反射。 建议通过切断连接到反相输入的布线下方的接地平面、来减小反相输入引脚上的输入电容。  

    产品文件夹中提供了 LMH32401和 OPA856的 TINA 模型。  

    https://www.ti.com/product/LMH32401#design-tools-simulation

    https://www.ti.com/product/OPA856#design-tools-simulation

    此致、

    Eldho