This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:OPA188xxDBV 没有按预期运行

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502808/opa188-opa188xxdbv-doesn-t-behave-as-expected

部件号:OPA188

工具/软件:

您好、
我叫 Alon Sechan、是英国 GMV 的硬件工程师。
我将 在 TINA 工具中评估 OPA188xxDBV、得到的结果与预期不同。
运算放大器配置为反相放大器。
VIN = 2.5V
如下图所示、VOUT 几乎为零。

请提供建议。

谢谢、
Alon Sechan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    Unknown 说:
    我将 在 TINA 工具中评估 OPA188xxDBV、得到的结果与预期不同。

    OPAx188的数据表具有以下配置。 数据表中提供的 Vios 或 Vos 是指缓冲器配置中的输入。   

    e2e.ti.com/.../OPA188-Vos tsc-measurement-0416205.tsc

    您的测量和设置应显示-2.5VDC Vos (典型值)下的输出 (噪声增益= 2V/V 时、乘以数据表中所示的 Vos 图。)  

    对于斩波放大器、此处是该配置中建议使用的反馈电阻。  

    https://www.ti.com/lit/wp/sboa586/sboa586.pdf?ts = 1744805848543

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond