This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC393:未使用的引脚

Guru**** 2773205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502225/tlc393-unused-pins

部件号:TLC393

工具/软件:

如何处理未使用的引脚1、2、3  

我计划使用所有其他引脚。

P/N:TLC393QDRG4Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kane、

    保持引脚1开路。 引脚3就在4旁边、因此将它们连接在一起。 引脚2可以连接引脚5或6、该引脚可能用作固定基准(有效 VCM)。

    或者、引脚2可以连接到 VDD 和 GND 之间的分压器、从而提供大于0的有效 Vcm。