This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:高共模电压、低输入差分电压应用

Guru**** 2864080 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9352, TL082, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502386/ina240-high-common-mode-voltage-but-low-input-differential-voltage-applications

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:TLV9352TL082

工具/软件:

尊敬的团队:

我想与您核实 INAxxx 系列器件是否 优化了高共模电压但低输入差分电压应用(高侧电流检测)的参数? 放大器、如 TL082或 TLV9352。

昨天我遇到了 高共模电压但输入差分电压应用的应用问题、输出结果 非常容易受到噪声的影响。

您能帮助我进一步了解一下吗? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    INA240等电流检测放大器可对输入共模电压和器件电源电压进行去耦、从而在电源为低电平时实现高压共模能力。 例如、INA240可使用3.3V 供电、但其输入可在高达80V 的共模电压下工作。

    此外、电流检测放大器的另一个主要任务是放大较小的差分电压、同时抑制共模电压。

    如果您想详细了解电流检测放大器、请访问此处的视频系列链接。

    此致

    广