This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:从-V 获取的电流消耗

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072H, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502547/tl072-current-draw-from--v

器件型号:TL072

工具/软件:

尊敬的 TI:

我注意到在包括 TI TL072CPWR 在内的量产产品中也有类似行为:  

  • 15V 产生的静态电流消耗为~μ A 4mA、并且对于新交付的 IC 批次没有变化
  •  对于新交付的 IC 批次、静态电流消耗为-15V、从~μ A 4mA 减半至~μ A -2mA

我同意 、"保证的数据表限值"可能尚未更改、而 TL072现在是 TL072H、但 Unumbalanced Draw 令我担忧、老实说、TI 应该担心  

我附上 IC 的图片(一张旧的 交货订单和一张新的交货订单) 、因为标识会略有不同、这可能有助于识别问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cusani:  

    [quote userid="650914" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502547/tl072-current-draw-from--v
    • 15V 产生的静态电流消耗为~μ A 4mA、并且对于新交付的 IC 批次没有变化
    •  对于新交付的 IC 批次、静态电流消耗为-15V、从~μ A 4mA 减半至~μ A -2mA
    [/报价]

    由于制造变更、TL072中发布了 PCN、请参阅以下链接。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5488/PCN20230627002.1.pdf

    您观察到的是、旧的和新的 FAB 目前都从库存中售出。 这些运算放大器是等效的运算放大器、只是新晶圆制造厂所消耗的 IQ 电流低于旧晶圆制造厂。 由于晶圆变化、这些运算放大器之间可能存在其他一些差异。 我建议您检查一下、并验证您的现有设计。 如果存在任何功能问题、我可以建议进行修改以提高性能。   

    一些设计人员可以使用 IQ 电流标称范围来检测 DUT 的运行状态。 如果是这种情况、可能需要修改检测水平。 旧库存  耗尽后、您只会收到由新晶圆厂制造的运算放大器。 TL072H 是通过新的晶圆制造厂工艺制造的器件型号、具有较低的 IQ 电流规格。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢您的答复。

    我在发帖前看了看,就像其他人已经指出的那样。

    老实说、"这些运算放大器是等效的运算放大器、但新的晶圆制造厂所消耗的 IQ 电流比旧的晶圆制造厂更低"这句话令人惊讶、因为如果汲取不同的电流、它们在任何有意义的意义上都是不等效的。

    我发现未修改数据表以包含有关放大器典型值的信息。 根据 TI 标准、当前图纸非常草率、因为现在比规定的要少近0、.5mA 或33%。

    最后、我发现非常奇怪的放大器由于制造过程发生了变化、正从+轨和-轨汲取不同的静态电流。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cusani:  

    产品发生晶圆制造厂变更时、可能会更改某些产品规格。 与这种情况一样、电路经过重新设计、硅芯片尺寸减小(即使与前一产品采用相同的设计)。 例如、运算放大器的 BW 会增加、开环输出阻抗会发生变化等 这些是产品发生晶圆制造厂变化时的副作用。  

    我理解您的沮丧。 TL072是一款通用运算放大器。 当硅片尺寸减小时、IQ 通常也会降低。 任何产品中通常都需要较低的 IQ。 如果您将标称 Iq 电流用作设计特性的一部分、我可以了解电路可能出现问题的原因。  

    如果您在现有设计中遇到问题、我们可以帮助您修改电路。 PCN 和晶圆厂的变更是最终变更、每个半技术产品都必须在产品的生命周期内经历类似的阶段。 我同意我们应该更具体地将这些更改记录在数据表中。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL072没有接地引脚、因此所有流入 VCC 的静态电流都必须从 VCC−中流出。 如果这两个值不相等、则存在负载电流、或者有一些电流流过输入 ESD 钳位二极管。 后一种情况会是问题、因此请检查输入电压是否超出电源轨。