This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA691:Opa691噪声模型似乎不正确

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA691, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501335/opa691-opa691-noise-model-seems-not-correct

器件型号:OPA691
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好:

我将使用 le OPA691 Spice 模型与 LTSpice 对我的设计进行仿真。 除噪声行为外、所有这些似乎都正常工作。

对增益为5.0的同相配置进行仿真(请参阅随附的)文件、可得到600nV/sqrt (Hz)的输出噪声密度。 这显然是大约100次太多! 您能否在您的工作台上查看该模型?

提前感谢您的见解,Jean-Luc Bolli

e2e.ti.com/.../OP691NoiseIssue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Luc:

    不幸的是,由于许可,我们无法提供 LTSpice 仿真支持。 但是、我能够在 TINA-TI 中对电流噪声和电压噪声进行仿真、其值与实际器件一致。 宽带电压噪声略低于数据表规格、同相电流噪声约高9pA/sqrt (Hz)。 反相电流噪声与数据表中的规格匹配。 您是否可以分享电路图像中看到更高噪声值的情况?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    当然,我没有期待你 LTSpice 支持! 我当时只是怀疑 OPA691 Spice 模型。 现在你已经验证了这个模型与 Tina Spice ,它似乎更复杂...

    在我上传的文件中、图像 OPA691_Noise.EMF 以600nV/sqrt (Hz)显示 v (onoise)、这显然是错误的。 你看到了吗?  使用 OPA961数据表中的公式(5)、我针对图 OPA691.EMF 给出的电路计算得出输出噪声密度为12.4nV/sqrt (Hz)。

    此致、Jean-Luc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Luc:

    我对计算有点困惑。 您所指的计算是对电压噪声积分的.Meas 吗? 如果是、我认为该计算会得出以 RMS 为单位的总噪声。 我能够使用数据表中的公式来计算以输出为基准的电压噪声、并在 TINA 中获得与您计算出的值非常相似的结果。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    不是、我指的是使用数据表公式进行的计算。 您是对的、.MEAS 表达式可得出总 RMS 噪声。

    在两者之间、我下载了 PSpice for TI 并 使用 OPA691对同一电路进行噪声仿真。 我得到的结果也接近手动计算、就像您一样。 因此、对我来说、这个问题可以解决、问题就在于 OPA691模型与 LTSpice 之间存在奇怪的相互作用。 非常感谢您在分析这个问题时的暗示。