This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4863:SPICE 宏

Guru**** 2587805 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4863, OPA2863, OPA863, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501841/opa4863-spice-macro

器件型号:OPA4863
Thread 中讨论的其他器件: OPA2863

工具/软件:

您好:

我要在 Tina 模拟 OPA4863。 但找不到任何 SPICE 宏。 有人可以帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    请   从 OPA4863文件夹中下载 OPA863、OPA2863和 OPA4863 TINA-TI 参考设计。 TINA 的"Analysis"选项卡中列出了所有仿真。

    谢谢  

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我下载了您提到的文件。  我使用 OPA2863.lib 文件来创建 OPA4863的宏。 这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    是的。 使用.lib 文件创建的宏将起作用。

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用它进行仿真。 谢谢你。