This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7042:集电极开路?

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1495827/tlv7042-open-collector

器件型号:TLV7042

工具/软件:

尊敬的专家:

您能否验证 TLV7042DD 输出是否为集电极开路且可耐受输出、我们可以使 VCC 变为1.8V 并在输出端具有3.3V 上拉电阻器、它不会被钳制;

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenna、

    是的。 TLV704x 集电极/漏极开路

    无论电源如何、输出电压均可能高达7V (即使在关闭时也是如此)。

    这如"Abs Max"表中所示:

    输出电压是绝对值(7V)、不是以电源为基准(如上面的 TLV703x)-这通常是一个很好的指示。

    此外、在我们最新的数据表中、我们提到了"应用程序"部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    一个后续问题- 关于温度、您能告诉我、当这种检测方法在主器件充电期间变热时、会有什么风险? 我们期望窗口会改变吗?

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenna、

    如果不知道其他电压会发生什么变化、就很难确定会发生多大的变化。

    TLV7042数据表包含几个失调电压和迟滞与温度的关系图、因此您可以了解比较器失调电压的变化量。 实际阈值将取决于基准电压的稳定性或电源电压稳定性。

    您的阈值阶跃相当大、因此几百微伏的失调电压变化不应该有太大影响。有太多因素需要在最终设计中进行测试。