This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:OPA991 + INA180电流环路

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180, TINA-TI, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501947/ina180-opa991-ina180-current-loop

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件: OPA991TINA-TI

工具/软件:

您好:

我正在处理电流源(100/1000 200mA)。

为了更大限度地降低分流电阻器中的功率损耗、我选择在反馈环路中使用 INA180。

系统不需要高带宽(10kHz 或更低)。

进行交流扫描时、振幅"凸点"介于200Hz 和5MHz 之间(约)。  我可以降低频率响应的幅度或形状、但仍然可以得到这个"凸点"。  

传输到负载的总噪声电流(激光二极管)中反映的问题、这在激光 FFT 以及升压转换器(但需要注意)中显示。  我可以读取 INA180并使用更大的分流器、但目前我不想这样做。

我怀疑反馈回路中的 INA180A2降低的 BW 和驱动器"积分器"+ MOSFET 配置使响应混乱吗?

问题是如何减少碰撞...

1.类型 II 控制器(RC//与47nF )? 如何计算这些值?

2.查找具有更高 BW 的类似 INA180A2运算放大器、或设计具有更快运算放大器的运算放大器

3.微调积分电容? 计算方法。

公平地说,有很多应用程序 注意这一点,但没有任何实际用途,它都是结合在一起的小细节,可能从未在现实世界中使用。

感谢您的支持。

 e2e.ti.com/.../OPA991_2B00_INA180A2_5F00_I_5F00_Source.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georges:

    这可能是 阻抗不匹配或谐振的情况、您能否 请分享您的 Tina-TI 仿真文件?

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mallika、

    感谢你的帮助。

    请查看随附的 TINA 仿真。 添加到工程

    此致

    Georgese2e.ti.com/.../V_2D00_I_5F00_OPA2991_5F00_03.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georges:

    请检查5V 电源附近的接地去耦电容器。 电容器应位于电源和接地之间、目前它们位于电源的另一侧。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不错的尝试、但这对环路频率响应没有任何影响。

    在非瞬态模式下、也不会有任何区别。 我怀疑在这种模式下,仿真将考虑到这一点,因为你将必须建模以及电源和跟踪阻抗...

    这与我的初始查询无关、即控制环路的响应和流经 Z2/R6的电流...

    请咨询其他同事、或许是环路控制和补偿方面的专家。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好:

    我坚韧这是正确的: 1. 电源(过孔、布线、平面)>> 2。 去耦电容器>> 3。 IC 引脚。

    在瞬态和高频期间、电容器和低阻抗跟踪将满足瞬态功率和降低重新注入电路的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georges:


    请查看以下专家的答复:

    为了减少在瞬态响应中看到的"凸点"、您可以走 II 型补偿器路线。 以下应用报告将介绍如何计算这些值。  
    https://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf

    在原理图中、  

    将您的 RF (10k)置于运算放大器的负反馈环路中、并使 R4 (1k)增大(例如10k、因为) INA180在不损失输出摆幅余量的情况下无法灌入大于几 mA 的电流(请参阅下面的爪形曲线)。

    遵循原理图上方的建议、仿真结果将如下所示。  

    现在、交流扫描中的凸点在14kHz 之后、假设在您的应用中10kHz 足够了、这应该很有效。 您可以根据上面链接的应用手册调整反馈环路电容器和电阻器值、对此图进行微调。

    此致、
    Mallika Senthil