This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:OPA2192的交流 CMRR 问题

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502991/opa2192-question-of-ac-cmrr-of-opa2192

器件型号:OPA2192
主题: OPA192中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、  

我使用以下电路来测试 OPA2192的 CMRR:

但结果与数据表不同:

数据表显示 opa2192 `s CMRR 可以保持140dB、直到10kHz、但我的测试结果显示它从10Hz 开始下降、仅为60dB@10kHz:

然后我将我的测试 cuicuit 更改为以下:

`s ,结果似乎与我的第一个 cuircuit 结果相同:

您是否有助于检查这与 OPA2192 `s 数据表?不同的原因

您的团队如何获取 opa2192的 CMRR 源数据? 来支持您的通信吗? 如果是测试、您使用什么测试电路?

非常感谢。

Zhe

此致