This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:输出没有 p

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503349/amc3330-output-does-not-have-p

器件型号:AMC3330

工具/软件:

您好:

我们使用 AMC3330 IC 设计了一个交流电压测量电路、SCH 如下所示:  

在此、我已将 R54更改为10K、所有其他组件均为快照。  

进行输出测量时、我们会发现输出边沿不符合交流正弦波、而看起来像方波。  

它有一些信号噪声。  

以下信号在 OUTP 和 OUTN 引脚上测得。

您能否帮助我们了解原因、或者如何解决此问题?  

此致、  

Umang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Umang、

    您的应用是什么?

    输入电压是多少?您是否能够在 INP 和 INN 上测量?

    输出似乎被削波。

    谢谢。