This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1922:有关未使用引脚端接的问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502970/tlv1922-question-about-unused-pins-termination

器件型号:TLV1922

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户想要知道如何终止时,他们不使用 Ch1。

问题。  

 如果将 REF_OUT 引脚保持悬空、有什么问题?

问题。

 不使用 Ch1时、您能否分享示例原理图?
(我认为它们应该将 IN1-引脚和 OUT1接地、但如何将 REF_OUT 接地?)

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个未使用的输出都应保持断开状态。

    IN1−引脚应连接到共模范围内的任何电压(不同于2.5V);最简单的选择是 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch-san:

    感谢您查看此主题。

    因此我们可以离开 将 OUT1和 REF_OUT 悬空 引脚并应该连接 IN1-引脚到  共模电压范围

    我的理解是否正确?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、可以使 OUT1和 REF_OUT 保持断开状态。 (它们不会悬空、因为它们被驱动至特定电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsuyosie-San,

    切勿将输入悬空。 正如 Clemens 所说的、将输出保持悬空。 如果不允许使用悬空引脚、则将输出端接地。

    将 IN-接地、并将 IN+连接到基准电压(引脚5 -强制输出为高电平)。