This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8272:CTE

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503362/lm8272-cte

器件型号:LM8272

工具/软件:

我正在与您联系、请求我们从贵公司采购的组件的热膨胀系数(CTE)数据。 请您向我们提供 CTE 值吗? 如果您能提供以 ppm/°C 或 ppm/°F 为单位的 CTE 值以及这些值适用的温度范围、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamren:

    Unknown 说:
    您能否向我们提供 CTE 值? [/报价]

    以下是 LM8272的模塑化合物成分。 CTE 值只能在一个范围内指定、因为由于化学反应中的环氧树脂交联过程、模塑化合物的 Tg 难以控制。   

    https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=211402&opn=LM8272MMX/NOPB

    热膨胀系数 (CTE)是基于上述环氧树脂成分的模塑化合物固化温度或 Tg (玻璃过渡)的函数。  

    通常、运算放大器模塑化合物的 Tg 约为130°C +/-20%。  

    TG 是玻璃过渡温度:

    当模塑化合物的整体温度低于其 Tg 温度时、 材料在玻璃状态下往往是硬的、刚性的、而材料的 CTE 往往较低、聚合物晶体相称为 Alpha-1。  

    当模塑化合物的整体温度超过其 Tg 温度时、材料的机械性能更灵活(聚合物更宽松)、橡胶更强、材料的 CTE 往往更高、聚合物晶体相 称为 Alpha-2。

    当模塑化合物的整体温度接近或超过其 Tg 温度时、即表示材料的玻璃过渡温度。 它是 Alpha-1和 Alphase-2相位变化之间的起始温度。   

    以下是 α 1与 α 2相位图中的 CTE 范围。  

    如果您还有其他问题、请告知我。  

    此致、

    Raymond