This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:关于偏置电流

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502365/opa2189-about-bias-current

器件型号:OPA2189

工具/软件:

偏置电流是否包括来自保护二极管的漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好佐藤山、

    Unknown 说:
    偏置电流是否包括保护二极管的漏电流?

    是、下面指定的 Ib 电流确实包括通过 ESD 二极管的漏电流。 漏电流决定了 Ib 电流规格、尤其是在温度升高的情况下。  

    ESD 二极管显示在下图的仪表板框中。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于数据表中编写的偏置电流、假设所有其他 TI 运算放大器也以相同的方式包含漏电流是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好佐藤山、

    假设所有其他 TI 运算放大器也以相同的方式包含漏电流是否正确?

    假设 ESD 二极管漏电流是 Ib 电流规格的一部分是正确的。 但是、并非所有 TI 运算放大器都具有相同的 ESD 保护结构。 BJT 中的电流泄漏不同于 CMOS 和 JFET 拓扑。 Ib 的幅度和漏电流百分比贡献是不同的、包括温度影响。  

    通常、JFET 中的 ESD 漏电流百分比大于 CMOS 且大于 BJT。 JFET 中的 Ib 通常位于 PA;CMOS 中的 Ib 通常处于 PA 至 nA 范围内、BJT 中的 Ib 通常处于 nA 至 uA 范围内、并且由于总 Ib 电流较低、JFET 中的 ESD 漏电流百分比最高。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond