This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA780B:标准模式下的 I2C 上升时间

Guru**** 2924270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502866/ina780b-i2c-rise-time-in-standard-mode

器件型号:INA780B
主题:INA780中讨论的其他器件

工具/软件:

如果以100kHz 的标准模式运行 I2C 总线、快速模式的 I2C 上升时间(300ns)限制是否仍然保持不变? 100kHz 时的典型 I2C 总线规格的最大上升时间规格为1000ns。 INA780数据表未显示标准模式时序规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    不可以、该规格仅适用于400kHz 的频率。 您可以在较低频率下使用较慢的上升时间。  

    此致、

    Mitch