This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551Q-Q1:LTspice 模型

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6551Q-Q1, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502855/lmh6551q-q1-ltspice-model

器件型号:LMH6551Q-Q1
Thread 中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TITINA-TI

工具/软件:

您好、  

 LMH6551Q-Q1是否有可用的 LTspice 模型?  

还有一个问题:如果我将放大器设置为0V 至5V、而将放大器设置为1.6Vcm、那么我的输入共模电压范围以及1.65V 的输出电压摆幅会是多少?  

请尽快回来!

谢谢、  

Seth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth。

    对于使用 Orcad PSPICE/ PSPICE-FOR-TI/TINA-TI 以外的 SPICE 工具的客户、我们建议使用包含 SPICE 语法的.lib / macro /.olb 文件生成并验证这些 SPICE 模型。  我在下面为 LMH6551-Q1提供该文件:

    e2e.ti.com/.../LMH6551_5F00_PSPICE.sub

    e2e.ti.com/.../LMH6551_5F00_PSPICE.lib

    一般来说、使用我们发布模型的 SPICE 仿真软件(即 PSPICE 和 TINA-TI)对 TI 器件进行仿真通常更快、更可靠。  其他 SPICE 仿真器存在一些奇怪的问题、我们不是这些工具的专家或被禁止调试/协助这些工具。

    我不能直接或协助调试您请求的 SPICE 软件模型;不过、我可以为支持模型转换/导入过程的其他材料提供指导。

    我建议研究如何使用.lib 或.sub 文件将模型导入到您选择的 SPICE 仿真器中、我都提供了这两个文件。  然后、您需要制作自己的符号或使用现有库中的类似符号。  请记住此 VDA 的建模引脚、包括 IN+、IN-、V+、V-、 VCM、OUT+和 OUT-。

    此致、

    Alec