This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:波动性声明(或信函)

Guru**** 2896680 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2, USB2ANY, DAC5571, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502851/usb2any-statement-or-letter-of-volatility

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:USB-TO-GPIO2DAC5571、MSP430F5529

工具/软件:

我正在查找 USB2ANY 器件的声明或易变性函。  我找到了这篇关于 USB-TO-GPIO2的文章、其中似乎是该器件的 SOV 的成功位置、因此我希望为 USB2ANY 器件找到相同的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们没有为 USB2ANY 编写 SOV。 幸运的是、没有太多文档可记录。 我将一个放在一起、很快就会回来联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Letter-of-Volatility-_2D00_-USB2ANY.pdf

    我附上了波动性信。 总结:

    • USB2ANY 组件包括一个 MSP430F5529和两个 DAC5571器件。
    • 出厂默认引导加载程序不受保护、因此可以(但不建议)使用 MSP430开发工具覆盖编程。 但是、USB2ANY 的预期用途假设仅使用 TI 提供的软件提供的固件来更新 NVM。
    • 如 USB-TO-GPIO2所述:此主题以及任何相关信函中的所有信息均"按原样"提供、并遵守 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢您这么快地将其整合在一起!