This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:输入保护

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: INA851, TPS55285, LM2611, PMP15012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501122/ina851-input-protection

器件型号:INA851
主题中讨论的其他器件: TPS55285LM2611

工具/软件:

INA851器件的输入在超过电源限制高达±40V 的电压下受到单独保护。 齐纳二极管作为方案。 








我有一个问题、如果我有具有16个通道的多级、每个通道配有 INA851 (相同双电源)、我是否只能使用一对齐纳二极管来保护所有输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francesco、

    V+上有齐纳二极管、可确保电源可以灌入电流。 如果您的电源由 LDO 或无法安全地灌入电流的器件生成、这将非常有用。 如果您的电源可以灌入和拉出电流、则不一定需要这样做。

    每16个器件一个齐纳二极管可能会起作用、具体取决于过压条件是否不会导致接近器件的电源电压超过器件的绝对最大额定值。

    适当选择齐纳二极管将确保所有16个二极管可以总共灌入电流、这意味着您需要齐纳二极管的电流能力大于15mA 或240mA。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、如果我将 LDO (如 TPS7A39)与150mA 搭配使用、可以接收8个器件吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francesco、

    您的 LDO 将只能在 V+电源轨上拉取电流、并且只能在 V-电源轨上灌入电流。 该器件指定它可以拉取和灌入电流、因为它可以生成正负电压轨。 正电源轨无法灌入电流、负电源轨无法拉出电流。 如果使用此器件、您仍需要齐纳二极管来灌入 V+电源轨电流并拉取 V-电源轨电流。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我还有一个问题、是否有一种"简单"的解决方案可以为16个 INA851生成双电源、在 LDO 达到+-18V 之前显然更高、例如18.5 (在最大偏移中使用 INA 851)。 市场上有许多+/-24V 或+/-15V 直流/直流转换器、但没有+-18V、我是否必须使用 LMR36503R5RPER 制造降压转换器? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francesco、

    电源轨的生成并非我最大的优势、因此我将把这一主题转发给开关转换器团队。 仅仅看一下最新的器件、我看不到一体式器件会生成+/-18V 电压轨、只有+/-15V 电压轨。 下一个想法是两个单独的器件。 从降压/升压产品系列来看、有可生成正电源轨的 TPS55285、还有可生成负电源轨的 LM2611。

    不过、通常情况下、由于开关稳压器有噪声、电源轨会发生过冲、然后使用 LDO 略微下降、从而使模拟电压轨更干净。 因此、在需要 V+灌入电流和 V-拉出电流的情况下、数据表中给出了在电源上使用齐纳二极管的建议。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    请指定输入电压/输出电压和电流。

    请参考 PMP10733 或 PMP15012 

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、 输出 +- 18、5V 和+- 200mA 电流电源、输入 电压从8V 到18V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    我认为以下参考设计是 不错的起点。

    PMP10733 

    PMP10703

    此致、

    Feng