This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL062:TL062CDR

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1500430/tl062-tl062cdr

器件型号:TL062

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

多年来、我们一直在使用 TL062CDR、其原产国/地区(COO)为墨西哥、没有任何问题。 然而、我们最近遇到了 COO (马来西亚)的一批不合格产品。

我们知道2023年发布的 PCN、但根据具体内容、它没有表明器件的形式、时基故障或功能有任何变化。

请您澄清一下、除了 COO 之外、是否存在任何可能影响性能或可靠性的差异? 如能深入了解造成这种差异的潜在原因、将不胜感激。

感谢您的支持。

Irene Nah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新芯片是一种全新的设计、采用不同的架构。 该功能是相同的、但前提是您保持在数据表的保证限值范围内。

    超出绝对最大额定值时、输入的行为有所不同(它们现在具有连接到 VCC +的钳位二极管)、并且输出现在为轨至轨。

    "不能正常工作"究竟意味着什么? 请显示原理图。 预期和衡量的行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irene、

    Unknown 说:
    墨西哥无任何问题。 然而、我们最近遇到了 COO (马来西亚)的一批不合格产品。

    根据 Clemens 的评论、旧晶圆制造厂与新晶圆制造厂之间存在一些细微差异。 但是、两个 FAB 之间制造的运算放大器具有相同的功能。 目前、具有两个 COO 的 TL062CDR 可由 TI 授权分销商发货。 当旧库存耗尽时、会将新晶圆制造厂的 TL062CDR 发送 给客户(旧晶圆制造厂流程将关闭)。   

    设计的 TL062CDR 电路可能是为旧硅片的非标准功能量身定制的、该功能在新的 TL062CDR 制造中表现出不同的行为。 如果您能够提供  TL062CDR 原理图、我可帮您查看并查看。  

    如果您希望以私人方式展示原理图、请通过我的 ID 发布"友谊"请求、我可以通过 E2E 私人信息论坛回顾电路并对此进行评论。 我还可以在建立通信时提供 TI 的内部电子邮件。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irene、  

    我将关闭此查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您还有其他问题、请告知我。  

    此致、

    Raymond