This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07D:采用未封装裸片形式的 OP-07和 OP-37精密运算放大器替代产品

Guru**** 2587725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493216/op07d-op-07-and-op-37-precision-opamp-replacement-in-unpackaged-die-form

部件号:OP07D

工具/软件:

这可能不是一个100%的技术问题。 对于客户希望再订购100件的设计、我有一个持续的量产订单。 该项目是一个17年前的军事应用设计,工作原理 -55°C 至120°C。 现在、我们无法购买器件、因为我们被告知不再提供这些器件(已停产)。 这些器件来自的未封装芯片中的 Analog Devices OP07GBC 和 OP37NBC。
1.您能 从德州仪器(TI)推荐什么芯片替换或至少包装替换、如果并且只有在能够以某种方式购买芯片形式的产品时。
2.如果一个包中只有一个可用,是否可以从一个包的生产运行的每个抽吸100 ?
3.这样做的机制是什么? 此订单每个需要100个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    [quote userid="332409" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493216/op07d-op-07-and-op-37-precision-opamp-replacement-in-unpackaged-die-form  只有在能够以某种方式以裸片形式购买裸片时、您才能向德州仪器(TI)推荐什么用于裸片替换或至少是已封装的替换产品。

    TI 确实会向客户销售 Si-die、但我认为我们不会生产用于军事应用的 OP07x 版本。 我们确实有其他军用级运算放大器、但很难说这些是 P2P 替代产品(取决于封装)。  

    以下运算放大器专为航天应用而设计、但通常也提供军用级运算放大器。   

    https://www.ti.com/lit/sg/slyt532j/slyt532j.pdf?ts = 1742980411868

    [quote userid="332409" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493216/op07d-op-07-and-op-37-precision-opamp-replacement-in-unpackaged-die-form 如果仅在一个包中可用、是否可以从一个打包 版本的生产运行中每个抽吸100?

    请告诉我您感兴趣的部分、也许我可以帮助您或向您提供联系信息。  

    以下链接是我们所有的军用和航天级精密运算放大器。 由于耐辐射和其他经认证的航天产品要求、军用级比航天级运算放大器更胜一筹。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#1498=Military%3BSpace&

    [quote userid="332409" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493216/op07d-op-07-and-op-37-precision-opamp-replacement-in-unpackaged-die-form 这样做的机制是什么? 此订单每个需要100个。

    对于 Si 裸片销售、由第三方处理。 如果提出了请求、我可以将您的联系信息转发给负责的经理/人员。 但对于100件订单、它可以在内部处理(我以前没有这样做)。 它将由负责处理该申请、可能由我们的 TI 电子商店处理。  

    https://www.ti.com/info/customer-support.html  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    我将关闭此查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您还有其他问题、请联系我。  

    此致、

    Raymond