This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B-Q1:MPN#INA241B3QDGKRQ1 -实际器件标识与数据表不同。

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502409/ina241b-q1-mpn-ina241b3qdgkrq1---the-actual-part-marking-is-different-from-the-datasheet

器件型号:INA241B-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

抱歉、实际的器件标识与数据表不同。
MPN#INA241B3QDGKRQ1、日期代码#2329、LotCode#3569937ML3。
实际标记:"3A4B"
数据表:"3A3B"
您能否帮助检查并确认标记"3A4B"是否正确?
为什么它们不同?
谢谢你。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我还在研究这个问题、当我有更多信息时、我会回复您。 同时、您能否分享此设备的订购日期和订购地点?

    谢谢您、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi DV:

    感谢您的大力帮助!


    MPN#INA241B3QDGKRQ1、日期代码#2329、LotCode#3569937ML3。
    由 Digikey 发货、发货日期为2025年4月。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我查看了批次代码、似乎一切都可以结算。 我认为数据表有某种错误、但我必须继续调查数据表的来源。 除非您实际测试了器件并发现增益错误、否则我认为这只是数据表信息编译方式中的一个拼写错误、您可以继续将其视为 INA241B3QDGKRQ1。

    如果您有任何与此相关的问题、

    Levi DV