Other Parts Discussed in Thread: OPA828, BUF634
主题 BUF634中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好、 我正在 使用 OPA828设计电路、目标是生成特定范围内的电流源。 但我似乎遇到了一些稳定性问题。 尝试后、我发现它与 OPA828的带宽有关。 该电路似乎不适用于高带宽运算放大器。 如何仿真该电路的稳定性并修改该电路以使 OPA828正常工作? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA828, BUF634
工具/软件:
大家好、 我正在 使用 OPA828设计电路、目标是生成特定范围内的电流源。 但我似乎遇到了一些稳定性问题。 尝试后、我发现它与 OPA828的带宽有关。 该电路似乎不适用于高带宽运算放大器。 如何仿真该电路的稳定性并修改该电路以使 OPA828正常工作? 谢谢。
尊敬的 Zao:
Unknown 说:此电路似乎不适用于大带宽运算放大器
需要补偿复合放大器。 您的 BW 要求是什么?
这个电路看起来有点奇怪。 请让我知道您在尝试做什么。 您尝试驱动哪种电流、以什么频率驱动? 您的波形是什么-方波? 上升沿和下降沿时序要求是什么。 BUF634具有非常高的压摆率和高达+/PFC -250mA、我假设您之所以选择器件是因为这样。
此致、
Raymond
尊敬的 Zac:
R1有许多选项、从10R 到100meg、如果 R1是10R、电流是几百 mA、AMP 无法提供如此大的电流。
我是在问你的 设计的定位。 现在我只能猜测您想要设计 V 转 I 源 电路的内容。
下面我们举例说明。 该电路能够提供高达 ±250mA 和高达10kHz 范围的拉电流或灌电流。 如果您想要高 BW、请告诉我。

e2e.ti.com/.../OPA828-_2B00_-BUF634A.TSC
还有许多其他 V 转 I 设计、具体取决于 您想做的事情。 例如、Howland 电流泵是另一种选择、请参阅应用手册。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致、
Raymond
尊敬的 Raymond:
感谢您的答复。 我在《模拟电路设计书第2卷-沉浸在2013年模拟设计黑色艺术》中看到了这种暂停电路、并认为它可以用作电压控制的电流源。 但是、我不确定如何仿真其稳定性。 我尝试了一种方法、但结果与原始电路不同。 您能帮助我建议如何仿真挂起电路的稳定性吗?

尊敬的 Zac:
您能帮助我建议如何模拟暂挂电路的稳定性吗?
以下是原理图中的两个电路。
在第一种情况下、您可能需要减小反馈电阻值以增加相位裕度。 输入寄生电容和较大的射频反馈电阻器会在单位增益 BW 附近形成一个极点、并减小相位裕度。

e2e.ti.com/.../OPA828-Gain3-Loop-Analysis-04142025.TSC
您能帮助我建议如何模拟暂挂电路的稳定性吗?
悬空放大器被视为悬空放大器;并且运算放大器出现悬空状态、高于接地电位、例如 Howland 电流泵拓扑。 您需要建立运算放大器的直流偏置点、其中 Vin+ ≈Vin-并在运算放大器的线性范围内运行。

e2e.ti.com/.../OPA828-Suspended-04142025.TSC
我不确定如何模拟其稳定性。
以下是有关如何进行部分循环分析的相关参考资料。

如果您有其他问题、请告诉我。
此致、
Raymond
我根据相同的电路进行了仿真、但结果与您的电路不同。 是否存在任何不正确的设置?

e2e.ti.com/.../OPA828_5F00_SUSPEND_5F00_Stability_5F00_2.TSC
尊敬的 Zac:
这是仿真。 您要配置的是非反相输入的正反馈。 尝试匹配输入阻抗或接近运算放大器的输入端。 10kΩ 20kΩ 为6.67kΩ

e2e.ti.com/.../OPA828-LoopGain-04192025.TSC
如果您有其他问题、请告诉我。
此致、
Raymond