主题中讨论的其他器件: OPA856、 TINA-TI
工具/软件:
您好:
我目前正在使用 OPA855设计差分跨阻放大器(TIA)。 我的设计基于 WuZigo Wu、Zeyang Wen、Wench强 Li 和 Gongliu Yang 撰写的"适用于检测高频微弱光信号的宽带低噪声简单差分跨阻放大器"论文。
但是、我面临着一个输出端发生振荡的问题。 我使用 TI 提供的反馈电容计算器作为参考、但无论我如何调整电容值、500 MHz 周围的振荡都会持续存在。 唯一观察到的变化是在输出 FFT 出现峰值的频率范围内。
我在中对同一电路进行仿真时得到的结果 测量功能 、它是稳定的、如随附的图像所示。

下图显示了仅在时输出的 FFT SUPPLY 施加到当前板上。 这证实了中存在振荡 数百 MHz 范围 。

为了找出根本原因、我访问了 TI 的论坛、并得到了回复 我的超次元帝国69 同时提及该功能 超出了 OPA855的增益稳定性条件(7V/V) 运行。 链接到 POST 如下:
TI 论坛链接: e2e.ti.com/.../opa855dsgevm-high-gain-peaking-on-evm
在我当前的 TIA 板中、两个输入端子按大约间隔 8mm 但这种间隙不是纯铜布线。 它还包括一个 用于 APD 偏置隔离的直流阻断电容器(0805尺寸) 以及 反馈电阻器和电容器(0402尺寸) 。
以确保 噪声增益稳定性条件(>7V/V) 我特意添加了 c_cm 两个输入端子之间的电阻值、范围为 1pF 至5pF 以1pF 为增量。 然而、振荡保持不变。
我故意增加 c_cm 、包含在中 C_TOT 、以确保噪声增益超过 7V/V 。
"我知道,就一会儿。 减小了 OPA855-APD 路径长度 通过将 APD 物理上更近地移动、但结果相同(这仅用于测试、不适用于实际使用)。 这使我相信这一点 违反噪声增益稳定性条件可能不是振荡的根本原因 。
有趣的是、我用替换了 OPA855 OPA856 、其 GBWP 较低、但稳定在 1V/V 振荡消失了。 我认为这只是由于带宽的降低。
到目前为止、我已尝试:
- 调整 反馈电容器
- 确保 噪声增益稳定性条件 阻抗
尽管作出了这些努力、但振荡仍在继续、我不确定接下来要做什么。 非常感谢经验丰富的工程师提供任何见解或建议。
此致、
更多细节