This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:5V 输入 ADC

Guru**** 2952280 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, ISO224, AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493834/amc1311-5v-input-adc

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: ISO224、 AMC1351

工具/软件:

您好、

我们正在寻找+5VDC 输入模块。 AMC1311用于2.5VDC (最大值)

它应该被隔离。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 ISO224或 AMC1351。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    黄线对于所有应用都是必需的,或者只是例如?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    只是一个示例。 这将由功率耗散和电阻选择决定。