This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF398-N:Hアンプについて μ s

Guru**** 2587725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503588/lf398-n-s-h

部件号:LF398-N

工具/软件:

いつもお世話になっております。μ s

美和電気の柳と申します。μ s

御社製品について質問があり、ご連絡させて頂きました。μ s

Hアンプ(形式:μ s LF398H NOPB)についてですが、寸法表はございますでしょうか。μ s

また、リードピッチを教えて頂きたいです。μ s

ご回答の程よろしくお願い致します。μ s

以上、よろしくお願い致します。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LF398-N-MIL 产品页面上、单击"订购和质量"、然后单击"封装"列中的"TO-CAN (LMC)"链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご対応ありがとうございます。μ s

    別の製品についてもお伺いしたいことがございます。μ s

    Brown社製のS 毛刺 Hアンプ(形式:Δ T SHC298M Δ)についてですが、

    こちらの寸法とリードピッチも教えていただきたいです。μ s

    よろしくお願い致します。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHC298已过时、不再受支持。

    TI 的 TO-CAN (LMC)和 TO-99是相同的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yanagi-San、

    添加到克莱门的答复。 我们有一些备选的 采样保持放大器 可供选择。  

    其中一些也采用 TO-CAN 封装。  

    此致、

    Robert Clifton