This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:来自不同来源的 TL084具有不同的输出饱和电压、

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1504024/tl084-tl084-from-different-origins-has-different-output-saturation-voltages

器件型号:TL084

工具/软件:

尊敬的  

  两个来自不同来源的 TL084、两者都在同一主板上并由8V 供电、ABA 交换具有不同的输出饱和电压、一个为3.5V、另一个为5.6V。 这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN# 20221219006.1 引入了一款全新的芯片、具有轨到轨输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Billy、  

    Unknown 说:
    ABA 交换具有不同的输出饱和电压、一个是3.5V、另一个是5.6V。 原因是什么?

    正如 Clemens 所指出的、由于新的晶圆制造厂发生变化、PCN (PCN# 20221219006.1)已发布在 TL08x 运算放大器系列中。  

    以下是新运算放大器的输出规格、很可能是新的 RRO 原因。  

    如果不确定、请向我发送原理图、我将审查根本原因。  

    此致、

    Raymond