This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:工作温度

Guru**** 2588895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1504089/ths3001-operating-temperature

器件型号:THS3001

工具/软件:

您好:

THS3001IDGNR 和 THS3001IDR 的工作温度范围分别是多少?


此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "I"(工业)器件的范围为−Ω 40 °C 至85 °C。 在建议运行条件中对此进行了指定。