This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:其中+125°C 的绝对最大工作温度适用

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1505044/opa547-where-does-the-abs-max-operating-temperature-of-125c-apply

器件型号:OPA547

工具/软件:

在 OPA547F 的数据表中、其规定绝对最大工作温度为+125°C。 这是结温还是外壳温度?  如果是、这适用封装的哪个部分(假设器件背面的散热片)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、

    绝对最大值为150°C 结温、但数据表使用环境温度进行表征(在高温下 Ta = 125°C)。  

    不过、您的思维过程是正确的、"热"选项卡与器件的温度限值最直接相关。

    我会 尝试将该热性能选项卡保持在125°C 以下、但从技术角度而言、只要 Tj 低于150°C、它就可以高于125°C。  

    请注意、对于一些高功率测试、我们通常会对仪器进行脉冲测试、以防止器件过热。 这意味着如果内核温度继续过热、以125°C 连续运行实际上可能看起来比数据表更差。

    如果 Tj 超过150°C、过热保护将在160°C 左右启动。  

    简而言之、请考虑"热"选项卡的125°C 绝对最大值。

    如果您在这里有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    Jacob