This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412:不可接受的雪橇

Guru**** 2929210 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9362, LF412, TLV9352, OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497246/lf412-unacceptable-slewrate

部件号:LF412
主题中讨论的其他器件: TLV9352、TLV9362

工具/软件:

由于我们的问题使用 LF412我已经决定尝试不同的东西。

我已经测试了 TLV9352、但这种类型似乎与压摆率升压电路存在相同的问题。

我已经测试了 TLV9362、虽然这种类型似乎也具有某种 压摆率/升压功能、但非常适合。

我不是很有信心这个"SLEW-RATE-boost"功能,但我希望有人能说服我,我不会遇到任何麻烦的 TLV9362 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    是的、LF412已经历了晶圆更改、请参阅下面的 PCN 链接。  

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20221216011_20221222111743213.pdf

    Unknown 说:
    我已经测试了 TLV9362、虽然这种类型似乎也具有某种 SLEW-RATE-boost-feature、但它非常好用。

    并非运算放大器中的所有压摆增强功能都能实现相同的效果。 TLV9362还具有压摆增强特性。 自去年11月以来、针对特定用途的运算放大器系列由 PRAMPS 团队提供支持。 压摆增强设计的目的是降低标称工作条件下的静态电流、并在触发输入信号超过特定阈值时触发压摆率增强特性。   

    您需要哪种压摆率? 您的应用是什么?  

    在以下 PRAMPS 运算放大器选择中、不存在压摆过渡问题。 例如、低成本版本 、如 TLV2197、OPA2197 。 这些电容器的压摆率为20V/usec、可能会满足您的要求。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#23typ=10%3B20&sort=1130;asc&

    如果您还有其他问题、请告知我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:  

    我将关闭此查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您还有其他问题、请告知我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我决定使用 TLV9362、因为它似乎可以完成这项工作:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:  

    感谢您的配合。  

    供参考。 我们也有成本更低的精密运算放大器、请参阅下面的链接。 通常、精密运算放大器的成本高于通用运算放大器。 在选择精密运算放大器时、有一些成本较低的运算放大器与通用运算放大器相当。  

    ...

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/overview.html

    此致、

    Raymond