This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:RTD 示例电路

Guru**** 2588755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503446/ina326-rtd-example-circuit

器件型号:INA326

工具/软件:

我们正在尝试复制 REF200AU/2K5数据表和应用手册 tidu969.pdf 中给出的示例 RTD 电路的操作。 我们的运行与数据表中的预期结果绝不相似。 对电路运行 PSPICE 仿真后、我们确认其操作与发布的电路不同。 您能给我们一个线索、说明这是为什么吗? 是否有我们漏掉的勘误表? 我们基于这些 TI 器件设计了一种温度检测系统、对这种差异感到失望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Russ、

    您能详细说明一下所看到的差异吗? 您是否能够共享仿真的存档? 如果你想避免在论坛上发布档案,你可以直接给我留言。 我已向您发送连接请求。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分、Gerasimos。 我向您发送了一封电子邮件、其中包含我在实施原理图时的部分内容。 它几乎与数据表示例(tidu969.pdf)完全相同。

    我们的电路会输出大约200mV 的正偏移、我们无法理解为什么会这样做。 我们的 pSPICE 仿真还使用 TI 提供的器件模型生成一个坐标失调电压(在 RTD 输入短接的情况下约为50mV)。 您能否说明这是为什么、以及应用手册(数据表)与实际结果之间差异的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Russ、

    我不相信我在我的电子邮件中收到了任何信息。 我已经向您发送了一封包含我的电子邮件地址的邮件。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、对放大器进行更多研究后、我发现、根据数据表、预计失调电压最高可达100µV μ V。 这似乎很常见、尤其是考虑到预期的低输入差分电压。 这应该在电路示例中提到。 那么、如果需要该失调电压、器件间的失调电压是恒定的、还是接地短路? 它是否可以在输出上进行静态补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Russ、

    正确、根据您提供的增益、您可以预计失调电压约为12mV、最高为60mV。 我假设对于应用手册、假设直流失调电压经过校准、这使得输入温漂为0.1uV/°C、以及偏置电流造成的任何影响。 但是、本应用手册对每个仪表放大器输入端的输入阻抗进行均衡、以消除偏置电流的影响。

    该失调电压在开始使用器件时是随机的(我提供了多个增益下失调电压 RTI 的直方图)。 通常、对于双电源电路、两个输入都可以接地、然后测量 GND 和输出之间的差值为失调电压、这由微控制器在软件中减去。 在单电源下、这会变得稍微更具挑战性、因为您将超出输出放大器的电压范围、所以无法使用接地基准电压将两个输入接地。

    如果能够检测到引脚5的关断、该引脚可以电压比 V-低20mV。 在本例中、在大多数失调电压情况下、您可能会将两个输入归零、只会在引脚5上看到失调电压。 这样、您就不必担心缓冲放大器电源轨限制的输出摆幅。 应用电路的图14显示了这方面的示例。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释、这是有道理的。 我只是在设计阶段没有注意到偏移。 我将切换到1000Ω RTD、这应该会将失调电压标度设置为可管理的电平。 感谢您花时间澄清这一点。