This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3511:TLV3511的传播延迟

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1504626/tlv3511-propagation-delay-for-tlv3511

器件型号:TLV3511

工具/软件:

尊敬的技术支持:

我想在内部分享我的原理图和波形、能否向我提供 TI 多路复用器支持团队的电子邮件地址?

 在以下条件下输入子波(100MHz)时、输出剂量不起作用(低电平。

此外、我希望80MHz、50MHz 和20MHz 的 tpd 最大值为7ns。

■测试结果汇总

◎μ s 20MHz TPLH:9.21ns TpHL:5.81ns

◎μ s 50MHz TPLH:8.51ns TpHL:5.42ns

◎μ s 80MHz TPLH:8.62ns TpHL:4.67ns

◎100MHz 低电平(不工作)

■配置

V+=+5V

V-= GND (= 0VDC)

VIN +=方波(+3V 至0V)

 对于 Vref、VIN-= 1.5VDC

OUT =开路(移除串联电阻)并使用无源探头(N2873A)。

目标频率:100MHz

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据"图5-21。 传播延迟(低电平到高电平)与过驱间的关系(5V)"和"图5-22. 传播延迟(高电平到低电平)与过驱(5V)间的关系"、

    TPD 与 VOD 只有1000mV。 您是否有 tpd (低到高和高到低) for VOD = 1500mV (1.5V)?

    我想这些大约为4ns 或5ns。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    我已经向您发送了一封电子邮件。 我们可以通过电子邮件继续讨论此问题。

    此致、

    (笑