This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219在电路中爆炸的原因

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1504004/ina219-what-causes-ina219-to-explode-in-circuit

器件型号:INA219

工具/软件:

您好、

我们采用了多个 INA219分流器来监测多个电路上高达10A 的电流。

该电路使用电阻为已知(5m Ω)的保险丝作为分流电阻、其他一切都是 INA219的标准参考设计、使用 I2C 总线、感应电压轨为5V 或14V、电流范围为1A 至10A、我们将最大分流电阻电压设置为320mV。 一切都在 INA219的范围内

我们的产品多年来一直没有出现问题、但最近我们遇到了多个 INA219分流器故障、分流器爆炸、IN+、IN-布线上的布线烧毁。

一些故障与断路保险丝(即分流电阻器)重合。 某些故障没有保险丝分流电阻器熔断。

我尝试通过在带电电路中多次插入和移除保险丝/分流电阻器来模拟故障模式、但没有故障。 我在有源电路中短接了一个或多个分流输入侧、但也没有出现故障。 我们添加了 MOV、 但它在连接 MOV 时仍然无法正常工作。

考虑到分流电阻随温度和电流的变化而变化、需要分流电阻两端的电压来对 INA219进行物理烧毁并使 IN+ IN-迹线蒸发。

考虑到 INA219测量两个方向的电流、我们假设通过哪种方式连接 IN-、IN+无关紧要、请确认。

您能否提供任何解释或建议其他方法来模拟此故障模式? 附加了基准电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值支持高达26V 的电压。显然、您可以获得更高的电压。 (燃烧痕迹需要大量能量;一些小丑是否连接了240 V 电压?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们在任何时候都不会超过26V、所有电压都经过调节、输入电源来自汽车电池、我们有一个与电池并联的5KA MOV。

    我同意烧迹线需要比此电路中的功率更高的能量、因此我会联系您、以防 INA219存在某种电路情况导致这种情况。

    在现场工作至少一年后、现在我们在一个月内获得20个故障器件、我无法模拟此故障模式。

    在给定电路配置的情况下、您能否确认 INA219中没有其他已知的故障模式会导致此类故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA219没有内部分流电阻器、在正常运行期间、不会有太多电流流动(请参阅图8)。

    获得更高电流的唯一方法是超过−0.3V/26V 的限制。

    如果您在线路上放置了一些5V/14V 齐纳二极管或 TVS、那么我想这些二极管也会被烧毁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry。

    分流器的烧毁不会由 INA219引起、因此无论保险丝/分流器的烧毁是什么、都将是系统级或保险丝级问题。 如果 INA219在保险丝熔断时损坏、则可能是暂时尖峰导致损坏(包括低于 GND 的可能尖峰)。 请注意、您的原理图截图未显示负载的 GND、但确实需要与 INA 的 GND 相同、所以希望是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见 Clemens、我们现在就可以结束了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch、感谢您的反馈。 GND 都很常见。 我认为这与引脚之间的短路有关、因为此 INA219封装焊盘间隔为0.2mm、并且焊剂残留物或 PCB 老化可能会导致 IN+、IN-与 GND 短路