This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296AEVM:低占空比运行

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1500193/ina296aevm-low-duty-operation

器件型号:INA296AEVM

工具/软件:

您好的团队、

我的客户注意到、在低占空比下、FB 结果没有跟随电流波形。 (在1kHz 工作频率下、波形失真低于占空比4%)

他们认为根本原因是、 电流监控器的 FB 是在判断电流方向(+/-)后输出的 、因为它是双向类型。 您能否确认客户认为正确或不正确?
在这种情况下、是否建议使用单向电流检测放大器?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Youhei-San

    您可以展示示波器屏幕截图吗?  此外、还提供了他们如何使用它的原理图来提供帮助。

    它们如何驱动基准?  原理图将提供帮助。

    除非是 VCM 转换导致、否则我不明白为什么输出占空比较低。  如果是这种情况、我建议使用具有 PWM 抑制功能的 INA241。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Javler、

    感谢您的支持。 我的客户分享了原理图及其波形。 您能否参考随附的 Excel 工作表并向他们提供反馈?

    此致、

    Youhei

    e2e.ti.com/.../INA296A2_2D00_Q1_D5525C4FBA788D8A_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Youhei、

    这里的问题是 INA296在输出端(摆幅低)达到饱和、并从该问题中恢复。  

    • 有几种方法可以解决此问题。  一种是施加大于摆幅低值的基准电压。   
    • 在 INA296的 GND 引脚上施加负电压、并将 Ref 引脚保持在 GND。
    • 故意通过在负输入引脚上添加电阻器来产生和偏移。  (不推荐)

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javler:  

    感谢您分享此问题的解决方法。  

    您能解释为什么会出现这种饱和吗? 对不起,我不能理解这种现象机制。  

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    当输入差分电压等于或低于0V 时、会发生饱和。 在这些条件下、输出将尝试变为0V 及以下、但由于物理限制而削波至接近接地。

    当输入差分反转方向时、输出将返回、最初缓慢(相对而言)、但随后通常会过冲。 这似乎是这里的情况。

    客户可以向 REF1 /2引脚施加固定电压(例如1V)、以查看问题是否得到改善。

    此致

    广