This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A-Q1:选择 INA296A 或 INA241A

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: INA296A, INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1505753/ina296a-q1-choosing-ina296a-or-ina241a

器件型号:INA296A-Q1
主题中讨论的其他器件:INA296AINA241A

工具/软件:

 我考虑使用 INA241A 或 INA296A。 应用位于直流电源开关中、因此我认为 INA241A 的 PWM 抑制在我的情况下确实不需要。 不过、考虑到大多数其他参数都是相同的、价格也是相同的、因此使用 INA296A 而非 INA241A 是否有任何其他优势?

我当时的想法是使用 INA241A ... 但对于不会使用 PWM 切换的应用、我不确定 PWM 抑制电路是否会产生一些负面影响。

谢谢。此致、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    在没有 PWM 输入的情况下、抑制电路将处于休眠状态。 与 INA296相比、使用 INA241没有缺点。

    此致

    广